This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2845:VCCON 使能阈值问题

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2845, UCC38C41
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819894/uc2845-the-vccon-enable-threshold-issue

器件型号:UC2845
主题中讨论的其他器件: UCC38C41

您好,

  我们知道 UC2845的导通阈值大约为8.4V。  现在、我们的客户要求提供 UC2845等器件、但开启电压需要6V 至6.5V。 您是否会帮助推荐合适的器件?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    感谢您关注 UC2845器件。  

    请问他们设计的应用类型是什么? UVLO 导通阈值较低的 UC2845版本:UCC38C41导通电压为7V、关断电压为6.6V、适合于电池供电类应用、这是值得关注的问题。

    此外、您还可以使用以下链接筛选出其规格:我已经为您的连接添加了 UVLO 阈值滤波器。  

    此致、

    区域