This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46001PWPEVM:lm46001

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819224/lm46001pwpevm-lm46001

器件型号:LM46001PWPEVM
主题中讨论的其他器件:LM46001

IM 使用 LM46001的默认 webench 设计(500kHz 5 V OUT)、并已产生 PCB。 我没有将电容器放置在非常靠近 IC 的位置、而是放置在附近。 我没有获得我预期的电压调节、仅4.49v 输出而不是5V 输出。 在负载(300mA)时,电压会崩溃。 如果我将 RFB 更改为230kohm (而不是255kOhm)、我将获得更好的负载电压范围。 但这似乎是定位问题或敏感问题的一个例子。 以前有人发现过这种情况吗?  

Mick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请发送原理图和布局。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    必须将反馈电阻器放置在靠近 LM46001的 FB 引脚的位置、尤其是考虑到其在此电路中的高阻抗。 更具体地说、较低的反馈电阻应连接在 FB 和 AGND (引脚9和10)之间、并且 FB 走线应尽可能短。 这降低了噪声拾取的可能性。 如果您的电路布局不可能做到这一点、请尝试将电阻降低一个数量级。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我将尝试此操作、并重新定位下一个迭代的零件

    Mick