请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM46001PWPEVM 主题中讨论的其他器件:LM46001
IM 使用 LM46001的默认 webench 设计(500kHz 5 V OUT)、并已产生 PCB。 我没有将电容器放置在非常靠近 IC 的位置、而是放置在附近。 我没有获得我预期的电压调节、仅4.49v 输出而不是5V 输出。 在负载(300mA)时,电压会崩溃。 如果我将 RFB 更改为230kohm (而不是255kOhm)、我将获得更好的负载电压范围。 但这似乎是定位问题或敏感问题的一个例子。 以前有人发现过这种情况吗?
Mick