This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:应用设计与应用手册不匹配

Guru**** 679710 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023, PMP8677
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819206/lm5023-application-design-does-not-match-application-note

器件型号:LM5023
主题中讨论的其他器件: PMP8677

您好!

TI 页面显示了名为 PMP8677的设计中 LM5023的清晰应用手册。 在 LM5023数据表中、引脚4 (COMP)通过电容连接到 GND。  在 PMP8677设计中、该电容器 C15似乎 被值为49.9K 的器件所取代。 这建议使用一个电阻器。 您能遵守并澄清吗?

此外、
在 LM5023数据表中、引脚5通过499欧姆电阻器(R17)连接。 在 PMP8677设计中、该值突然为4.99k。 哪一项是正确的?

要继续、
对该设计进行快速评估确实会有所帮助。 是否可以 提供此板的光绘文件?


谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barend

    C15用于滤除该引脚上的噪声。  我们的文档存在误差、并且错误地显示了该电容器值的电阻。  我已联系 PMP8677的设计人员来纠正这一问题。

    LM5023数据表和 PMP8677中的示例设计具有不同的设计目标、因此预计这两者之间的某些参数会有所不同。  数据表中的 R17和 PMP8677中的 R15也在 LM5023数据表中被称为 REXTERNAL。   第8.2.2.2节(第21-25页)详细介绍了为何需要该电阻器以及如何计算该电阻器。

    我已经为 PMP8677添加了光绘文件、NC dril 文件和 odb 文件。

    此致、

    Eric

    e2e.ti.com/.../PMP8677-Fab.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢您提供出色且快速的答案。  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barend

    我得到了 PMP8677设计人员的澄清。  在电路板上使用了电阻为49.9K 的电阻器、其中使用了 C15。  原理图符号不正确、应为电阻器。   

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    再次感谢!


    此致、

    Barend