主题中讨论的其他器件: PMP8677
您好!
TI 页面显示了名为 PMP8677的设计中 LM5023的清晰应用手册。 在 LM5023数据表中、引脚4 (COMP)通过电容连接到 GND。 在 PMP8677设计中、该电容器 C15似乎 被值为49.9K 的器件所取代。 这建议使用一个电阻器。 您能遵守并澄清吗?
此外、
在 LM5023数据表中、引脚5通过499欧姆电阻器(R17)连接。 在 PMP8677设计中、该值突然为4.99k。 哪一项是正确的?
要继续、
对该设计进行快速评估确实会有所帮助。 是否可以 提供此板的光绘文件?
谢谢!!