This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130的 FET

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818229/fet-of-tps82130

主题中讨论的其他器件:TPS82130

我们有关于 TPS82130的问题。

当 FET 断开时、该 IC 是否具有短路模式?

我们担心输入电压被 FET 断开输出到负载。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takahiro、

    您是否曾遇到过您认为输入对输出短路的故障?  

    您能否说明您使用器件的条件是什么?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!

    我们没有经验。

    我们认为 、如果 FET 断开输入电压输出到负载、则需要检测到的电路。

    因此、我们询问了该 IC 是否具有短路模式。

    Vin=12V/Vout=5V/Iout=2A

    此致、

    西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahiro-San、您好!

    要使输入电压直接与输出电压相连、您需要遇到会使高侧 MOSFET 断开、电压过高或电流过高的情况。  

    您可以使用齐纳二极管保护直流输入、当满足特定的最大输入电压时、齐纳二极管会导通。  

    对于负载上的短路情况或高电流、我们在该器件中提供了一个内部电路、用于处理系统输出端的高电流情况。 这些情况由开关电流限制来处理。

    谢谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!

    该 IC 具有电流限制、因此高侧 FET 不会因 电压过高或电流过高而损坏。  

    这种理解是否正确?

    高侧 FET 被浪涌电流断开。

    您是否有上述疑虑?

    此致、

    西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahiro-San、您好!

    在输入端、使用齐纳二极管可以防止与高电压相关的问题。

    您说得对、实施此开关电流限制是为了防止发生这些事件。 TPS82130具有电流限制功能、可保护负载和高侧 FET。

    非常感谢您与我们联系!

    此致、

    Dorian   

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahiro-San、您好!

    我没有听到你们对此事的反馈。 您还有其他与此主题相关的问题吗?

    谢谢!

    此致、

    Dorian