请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS82130我们有关于 TPS82130的问题。
你有数据吗?
VIN=12V
VOUT=5V
Iout=2A
热降额
负载调节
线路调节
开关频率
PWM 模式下的输入和输出纹波
PSM 模式下的输入和输出纹波
负载瞬态
无负载启动
电阻负载下的启动/关断
我们需要检查数据表的波形等数据。
此致、
西泽高郎
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.