This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130的波形

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818253/waveform-of-tps82130

主题中讨论的其他器件:TPS82130

我们有关于 TPS82130的问题。

你有数据吗?

  VIN=12V

  VOUT=5V

  Iout=2A

  热降额

  负载调节

  线路调节

  开关频率

  PWM 模式下的输入和输出纹波

  PSM 模式下的输入和输出纹波

  负载瞬态

  无负载启动

  电阻负载下的启动/关断

我们需要检查数据表的波形等数据。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takahiro、

    我将通过私人邮件与您联系 、以讨论这些细节、这将更容易。

    谢谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takahiro、

    当我们在私人消息中讨论这一点时、我将关闭此主题。

    谢谢你。

    此致、

    Dorian