This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:按钮电路如何在没有 EC 的情况下连接

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51285B, SN74LVC1G04, SN74LVC1G14, TPS65094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819579/tps65094-how-does-push-button-circuit-connect-without-ec

器件型号:TPS65094
主题中讨论的其他器件: TPS51285BSN74LVC1G04SN74LVC1G14

尊敬的先生:

  我们现在将 TPS650940用作 PMIC将 TPS51285B 用作 Intel APL-I 的降压转换器、而不使用 EC

  降压转换器具有2个常开电源轨、VREG3和 VREG5、我们仅使用 VREG3。

  PMIC 有2个常开电源轨 LDO5P0和 LDO3P3、未使用。

  按钮电路的电源为 VREG3、 按钮电路的输出为'CTRL'。

  我们应该将'CTRL'连接到降压或 PMIC 的使能引脚吗?

  附加文件是我们的块电路。谢谢!

e2e.ti.com/.../3125.SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE1.pdf

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了方框图、其概念与按钮应用手册非常匹配:  

    我需要注意的一点是、SN74LVC1G04可能需要更改为 SN74LVC1G14、这是施密特触发的、并在原始应用手册中进行了更新。

    我在将 CTRL 连接到 TPS51285B 使能时未发现任何问题。 只要在 PMIC_EN 变为高电平之前为 TPS51285B 加电、就应允许 PMIC 正常启动。 一项必要的测试是、当 PMIC_EN 变为高电平时、确认5V 电压可用。 在 V3P3_A 的 PMIC_EN 引脚上可能需要一个 RC +二极管、该二极管连接到 CTRL。 RC 会延迟 PMIC_EN、以确保在 TPS65094开始加电之前为 V3P3_A 和 V5_A 加电。 二极管将确保 PMIC_EN 在 CTRL 引脚变为低电平时立即变为低电平。  

    最后一点是、您可能更喜欢 TPS650945而不是 TPS650940;它具有 BUCK3/4/5强制 PWM、可提高其性能和稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kevin!