请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3150 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我获得了采用 Webench 的 LM3150设计、其中 Ron =105千欧、封装0805、优于替代所有的资格。 最大输入电压为24V。
即使是小尺寸设计选项也能实现相同的结果。
我持怀疑态度。 根据数据表、RON 引脚不是大电流路径。 根据直觉、我认为0603封装就足够了。
是否有严格的理由对 Ron 使用更大的"0805封装?
谢谢、
J.H.Kim