This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7800:

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7800, TPS7A39

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819323/lm7800

器件型号:LM7800
主题中讨论的其他器件: TPS7A39

1) 1)具有79xx 和78xx 的双路输出电压电路是常见且稳定的电路。 Somemanufac制 动器还建议 使用78xx 的负输出电压电路。

2) 2)是否可以通过使用两个78xx 电路来开发稳定且有效的双输出电路、一个具有正输出设置、另一个具有负输出设置

例如、24V 直流输入、在+24V 和 grd 之间具有两个100K 电阻器的分压器。  

一个7812具有正则设置、另一个7812具有负设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafet:

    尝试执行类似操作时会出现一些问题。

    首先:任何 LDO 或线性稳压器上都有压降。 在本示例中为2V (LM7800)。 因此、当输入端的电压为24V 时、您的最佳情况输出可能为+/-10V。

    第二:由于器件之间的 Iq 会随负载而变化、因此上述电路容易变得不平衡。 有许多创建虚拟接地的方法可以更好地适应这种方法、最佳方法将取决于您的应用需求。

    我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    据我了解、无法使用强制稳压器负输出设置开发稳定的设计。

    我想为仪表放大器开发稳定的设置。 首先、我将两个电源串联[+12---- [com--+12]---- com ]以获得双输出源。 使用它来提供稳压器。 但在高电压测试中、该设置会产生问题。

    然后、我使用一个24V 电源、电压分压器包含两个用于虚拟接地的8欧姆/50W。  


    第三种选择具有直流/直流转换器的24V 电源。

    仪表放大器 (+9V、-9V)的虚拟接地去虚拟接地的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafet:

    下面是一些有关如何实现虚拟 GND 的想法的链接:   

    虚拟 GND

    以上内容不是 TI 网站、因此请务必验证这些电路是否适合您的应用。

    建立适当的虚拟 GND 后、只要虚拟 GND +侧的 LDO 正在拉电流、且虚拟 GND -侧的 LDO 正在灌电流、此概念就应该能够正常工作。

    不确定您需要多少电流、但我们确实有一个简单的双+/- LDO TPS7A39、它还包含启动跟踪功能、可确保两个电源轨对称启动。

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    链接包括详细说明。