This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Gann FET 驱动器和隔离

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819797/gann-fet-driver-and-isolation

主题中讨论的其他器件:UCC21220

我们正在以下条件下查找 GaN FET 驱动器。

您是否有推荐的 IC?

  隔离等级:AC 1500Vrms

  工作电压:20V

  栅极电压:20V

  输出电流:2~4A

  该 IC 具有 UVLO。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahiro-San、您好!  

    感谢您对我们的司机的关注、我叫大功率司机团队的 Mamadou Diallo。

    您是否考虑过 UCC21220 (A)? 该系列驱动器具有多个 UVLO 选项5V 和8V、而 ABS 额定值为20V 驱动电压、初级侧和次级侧之间的基本隔离电压为3kVrms、非常方便驱动 GaN FET。 下面的数据表链接:

    此外、您还可以在我们的基本隔离式栅极驱动器产品系列中找到更多器件、该产品系列位于以下链接中:

    http://www.ti.com/power-management/gate-drivers/isolated-gate-drivers/products.html#p1250=GaNFET&p480=2

    如果您需要进一步的帮助、请告知我们、如果您的询问已解决、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou