This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:通过 I2C 开关进行 I2C 连接

Guru**** 2531030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819596/tps23880-i2c-connection-through-i2c-switch

器件型号:TPS23880

大家好、

我们的客户计划通过 I2C 开关(PCA9548)连接三个 TPS23880、这是否有任何副作用? 或者需要小心吗?

非常感谢、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.T:

    添加 PCA9548的用途是什么? 您只需将 TPS23880的所有 I2C 线路连接在一起即可。 这样、您可以使用全局地址0x7F 同时将 SRAM 代码加载到3个 TPS23880器件。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    对于之前的项目、我们的客户将 TPS23880的所有 I2C 线路连接在一起、就像您所说的那样。

    但是这个新项目、他们正在考虑使用 PCA9548、我不确定目的是什么、我将对此进行检查、但您能否帮助检查这种方法是否有副作用?

    非常感谢!

    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.T:

    正如我在前一封电子邮件中所说的、如果它们不启用 PCA9548的所有通道、它们将无法使用全局地址0x7F 加载 SRAM 代码并通过 I2C 进行一些常见配置。 如果它们启用 PCA9548的所有通道、则将所有 I2C 总线连接在一起没有区别。 我看不到 使用 PCA9548的好处。  谢谢。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    了解一下、如果他们使用 PCA9548并按器件加载 SRAM 器件、是否有任何端点 edect?

    非常感谢!

    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.T:

    我  以前没有使用过 PCA9548、现在我担心软件响应时间、包括总功耗超过功率预算时的 I2C 总线开关。 如果没有使用 PCA9548的具体原因或巨大优势,我建议将其删除,以消除不确定性并节省成本。 谢谢。  

    此致、

    一分钱