This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65632:关于替换部件

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818234/tps65632-about-replacement-part

器件型号:TPS65632
主题中讨论的其他器件:TPS65651

你(们)好

我的客户搜索 OLED 面板的电源 IC。

OLED 规格和参考原理图如下所示。

TPS65651已确认为停产产品。

因此、我们对其进行了审查、以应用 TPS65632。

但是、我确认 OUTP2 (AVdd)的电流为30mA。

这远低于 OLED 中的 Iope3。

我认为这会导致运行问题。

你有什么看法?

如果您有问题、请告诉我更好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请于19年12月7日之前回复。

    谢谢、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我相信 OUTP2的30mA 电流将涵盖最坏情况下的升压转换比(Vout/VIN)。 在这种情况下、最坏的情况是 Vin=2.9V 和 Vout=7.7V。 我在数据表中看到的唯一限制是最小250mA 的开关电流限制。 因此、根据 Vout/VIN 比和转换器效率、我认为应可实现50mA 类型的电流、但80mA 可能是一个问题、因为在这种高电流下、可能会超过250mA 的电流开关电流限制。 您可以在 SWP2和 L2之间放置一个电流探头(参考数据表第1页的原理图)、从而在您的应用条件下测量升压开关电流、并且只要此峰值电流低于250mA、就可以了。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,辽卡特

    如果使用电流探头测量的峰值电流低于250mA、是否没有问题?

    连续电流是否为80mA 是否重要?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    我在数据表中看到的唯一限制是升压开关峰值电流限制。 在其他情况下、我看不到任何限制负载电流的过载保护规格。 因此、只要不超过开关电流限制(过热和过 Vin、Vout)、就应该正常。 请注意、开关峰值电流是流经 L2的电流(参考数据表第1页的原理图)。

    此致、

    辽卡特