主题中讨论的其他器件:TPS65651、
你(们)好
我的客户搜索 OLED 面板的电源 IC。
OLED 规格和参考原理图如下所示。
TPS65651已确认为停产产品。
因此、我们对其进行了审查、以应用 TPS65632。
但是、我确认 OUTP2 (AVdd)的电流为30mA。
这远低于 OLED 中的 Iope3。
我认为这会导致运行问题。
你有什么看法?
如果您有问题、请告诉我更好的解决方案。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我的客户搜索 OLED 面板的电源 IC。
OLED 规格和参考原理图如下所示。
TPS65651已确认为停产产品。
因此、我们对其进行了审查、以应用 TPS65632。
但是、我确认 OUTP2 (AVdd)的电流为30mA。
这远低于 OLED 中的 Iope3。
我认为这会导致运行问题。
你有什么看法?
如果您有问题、请告诉我更好的解决方案。
您好、Charles、
我相信 OUTP2的30mA 电流将涵盖最坏情况下的升压转换比(Vout/VIN)。 在这种情况下、最坏的情况是 Vin=2.9V 和 Vout=7.7V。 我在数据表中看到的唯一限制是最小250mA 的开关电流限制。 因此、根据 Vout/VIN 比和转换器效率、我认为应可实现50mA 类型的电流、但80mA 可能是一个问题、因为在这种高电流下、可能会超过250mA 的电流开关电流限制。 您可以在 SWP2和 L2之间放置一个电流探头(参考数据表第1页的原理图)、从而在您的应用条件下测量升压开关电流、并且只要此峰值电流低于250mA、就可以了。
此致、
辽卡特