This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:无法与 EV2400通信

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM, EV2400, BQ78350-R1, BQSTUDIO, BQ76940, BQ78350, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819354/bq78350-r1-cannot-communicate-with-ev2400

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76940EVMEV2400BQSTUDIOBQ76940BQ78350TXS0102

我参考了 EV2400板和 BQ76940EVM 的用户指南中的原理图、制作了 EV2400板和 BQ76940EVM 的一部分。
但是、我无法从 bqstudio 与 BQ78350-R1通信。

我可以与 EV2400板通信并查看其版本(0.28)。 所有指示灯均亮起。
我测量了某个点的电压、如下所示。 我想、它们看起来不错。

[EV2400]
MCP430的 VCC:3.3V
上拉电阻的高侧(SMBC/D 输出):2.4V

[BQ76940EVM]
BQ76940的 REGOUT (=BQ78350-R1的 VCC):启动后为2.5V
BQ76940的 BAT:45V (已应用)

你会给什么建议吗?
提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加了一些附件。


    此致、
    Makoto Teramoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makoto、

    您在那里有几个未知因素。  如果您可以分离某个内容并一次引入一个未知内容、则调试某个内容通常最简单。

    由于 EV2400提供了正确的版本、因此您似乎可以将其下载到具有良好电压和固件的 USB 上。 总线上的电压看起来很低、对于高电平、我预计电压会更低至3.2V。  您可能会看到您的电量监测计电路是否正在加载这些电量。 您提到了 BQ76940EVM、如果您有其中一个与您构建的电路分开、您可能会看到 EV2400是否可以与它通信并检查 SMB 线路上的电压电平。

    对于 BQ78350电路、检查 VCC 是否与 EVM 一样正确。  如果使用的是3.3V 版本的 BQ76940 、则监测计可能会损坏。  此外、检查地址选择线路、SMBA 应连接到 VSS 以实现正常寻址。

    但是、SMB 电压听起来异常、请检查 EV2400电路是否连接正确、电压值和电压是否正确。  检查 BQ78350电路是否存在 SMB 线路上的异常电压或负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。
    事实上,我昨天晚上自己解决了这个问题。

    首先、我检查了 J2 (EV2400的 SMB 输出)上的 SMB 信号、但没有信号。
    然后、我检查了从那里到 MCP430的 SMB 线路、这些信号在电平转换器 IC (TXS0102)处停止。
    我进行了错误的电源连接。 这些是 VCCA>VCCB。
    我对其进行了修正、然后最终将 SMB 信号到达 bq78350。

    现在、我可以从 PC 上看到 bq78350-R1。

    电池电压中存在一些奇怪的值(bq76940正在监控15个串联电阻器、但只有3个值)、
    但我再次检查我的电路。如果我无法解决这个新问题、我可能会布置另一个线程。

    无论如何、再次感谢您的回复。

    此致、
    Makoto Teramoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makoto、

    很高兴听到您发现问题。  通过设置 AFE 电池映射可固定电池电压报告、请参阅《BQ78350-R1版本技术参考》中的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您关于电池电压的建议。
    我还通过 bqstudio 修复了它们。 我现在可以看到全部15个值。

    从现在开始、我将探索并享受 bqstudio 和 AFE。

    此致、
    Makoto Teramoto