This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170-Q1软启动功能

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819411/lm5170-q1-lm5170-q1-soft-start-function

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

大家好、

我需要通过 ISET 引脚使用 MCU 控制软启动、

如何为 SS 引脚选择合适的电容器?

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您考虑使用 LM5170。  由于您使用 ISET 引脚来控制 SS、因此需要最大程度地减小 SS 引脚控制。  我建议在 SS 和 GND 之间放置一个100pF 的电容。

    谢谢

    应用工程学 Yohao Xi