This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29950:是否可以进入 dc?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818937/ucc29950-is-it-possible-to-enter-dc

器件型号:UCC29950

大家好、团队、

我们正在使用 ucc29950设计150W 的功率。

如果输入为交流(90V~264V)、则没有问题。 如果输入由直流(130V~375V)供电、

此操作由 AC1、AC2引脚问题引起。 我不认为可以。

有一种方法可以使用输入直流操作 ucc29950 IC。

如果有办法、如何配置 AC1、AC2、SUFS 引脚?

提前感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kown Jun

    遗憾的是、UCC29950不会脱离直流输入运行、它需要从交流线路定期过零来复位用于触发 X 电容放电功能的计时器。

    如果您的系统仅以直流电运行、那么我们有许多此功率级别的解决方案-例如有源钳位正向解决方案。 如果 您发布更详细的规格、我可以建议功率级和适当的控制器。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,科林

    感谢您的回答!