This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:OTG/VBUS 反馈

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819746/bq25890-otg-vbus-feedback

器件型号:BQ25890

希望这是一个简单而容易回答的问题、但我想100%清楚:

如果当 OTG 被激活并从电池内部产生5V 电压时、VSYS 轨(从充电器)上引入5V 电压、那么芯片有什么作用?

更喜欢输入5V?

-阻止传入的5V 电压?

-关闭 OTG?

我应该为此设计某种滤波器来阻止输入5V 电压的可能性、还是芯片能够充分安全地处理这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Disco:

    如果您是指当 OTG 处于活动状态时、VBUS 上引入5V 电压时会发生什么情况、那么答案是芯片无法告知已应用5V 电压。  它将电池的 VBUS 调节为5V 、  并且由于施加了外部5V 电压、它只会反向 PWM。

    此致、

    Jeff