This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10501:Vout#39;s 软启动时间过长且输出电压错误的概率

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ10501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816198/lmz10501-the-probability-of-vout-s-soft-start-time-too-long-and-the-output-voltage-wrong

器件型号:LMZ10501

大家好、

我的客户使用 LMZ10501 、但它遇到了一些问题、想向您咨询...原理图如下所示。

 启动后、有几个组装板出现以下问题。  

正常:(CH1:EN、CH2:Vout)

问题1:  

启动后、需要花费大量时间(几秒钟)才能获得工作电压。

问题2:

输出电压在上升后不正常。

我们已通过热气焊枪对组装板进行了一些重新焊接、并且行为可能会改变为不同的情况。

我是否可以有您的意见和建议来防止发生故障情况的可能性? 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    原理图看起来正常。 它遵循 图17中所示的1.2V 输出电压应用的典型原理图

    我列出了几个问题、我必须帮助更好地了解设置:

    1. 您的应用中的负载电流是多少?
    2. 您是否也可以提供 VCON、VOUT 和 IOUT 的示波器截图?
    3. 您的焊料曲线是什么?
    4. 您能否确认在重新焊接期间、每个引脚都有足够的焊锡膏和覆盖范围?
    5. 您能否描述重新焊接后的行为如何变化(VOUT 稳定性、VOUT 稳定时间等)?

    根据您对重新焊接的描述、听起来像是行为变化、这可能表示焊接或温度的影响。 3.3V 至1.2V 是典型应用、您客户的原理图未提出任何初始问题。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    您能否提供有关故障模式进度的评论和更新?

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    一段时间后、我没有听到您的反馈。 我假设您最终能够解决您的问题 因此、我将关闭该线程。 如果您有其他问题或意见、请回复此消息、该主题将重新打开以进行进一步的故障排除。

    此致、

    Jimmy