This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75453B:高电平输出电压

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75453B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819769/sn75453b-high-level-output-voltage

器件型号:SN75453B

大家好、

根据我们的理解、 SN75453B 数据表图4中的输出级由与基准电压 VS 相连的集电极开路配置给出。然而、器 件的高电平输出电压根据 mV 计算为 VS–6.5。

6.5值是否应解释为 mV? 或者、高电平输出电压应解释为 V?

此外、我们如何精确计算器件的高电平输出电压? 我们的客户想要10V 的高电平输出电压。

我们衷心感谢您的帮助。


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、  

    感谢您与 E2E 联系!

    为了澄清这一点、您询问当 SN75453B 被激活时、"输出"上的电压是多少? 由于该器件是低侧开关、因此当器件启用时、它会将"输出"拉至低电平。 因此、高电平电压将是导通 FET 上的压降、即如您所述的6.5mV。  

    您可以通过查看数据表中的图1来计算输出电压。 根据上游负载的负载电流、这将产生 IC (集电极电流)。 这将偏置 FET 并创建一个将出现在 FET 输出端的 VCE 阈值。  

    谢谢、

    黄亚瑟