This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562200:由于线路干扰、输出下降1.2ms

Guru**** 2591150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562200, TPS54427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818870/tps562200-output-falls-for-1-2ms-due-to-line-disturbance

器件型号:TPS562200
主题中讨论的其他器件: TPS54427

TPS562200 12.0V 输入由于新型可扩展子系统上电而中断100us。  在此期间、TPS562200 3.3V 在300us 以上线性下降至1.875V、在另一个300us 内保持平稳、然后线性恢复至大约500us 的调节。

3.3V 负载大约为500mA、在这种干扰期间不会明显变化。

该电路已投入生产2年、没有任何问题、这是新发现的不兼容性。  采用 TPS54427的类似系统也会经历相同的干扰、而不会出现任何问题。

感谢您提出诊断和治疗建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步研究发现、放置在 PWB 上的 C28和 C84本来可以更靠近 U12处 TPS562200的引脚1和3。  C84位于 U12的引脚4-6附近。  我发现、将其增加到10uF 可减少由线路变化引起的3.3V 干扰。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我们建议将 C84放置在尽可能靠近引脚1、3的位置。 您能否帮助捕获 PIN5 EN 波形以进行 进一步分析? 顺便说一下、这些类型的中断是否在以前的项目中加速?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    对于这种输入瞬态、我们称之为线路瞬态。 输出电压应通过控制环路响应快速恢复。 看到这段较长的恢复时间是异常的。 请帮助检查如 Vincent 所建议的 SW 和 EN 波形。 我们需要检查更多信息、以了解器件是否在瞬态中关断。 同时、最好放置更多的输入电容器值来过滤此输入瞬态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。  是的、当12V 在低至8V 的电压下响铃100us 时、EN 引脚将下降至1V。  我现在将采取措施来纠正此问题、我希望 TPS562200在 EN 保持高电平时不会降低其输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出现此问题的12V 负载类型是我们系统的新问题、这就是为什么以前没有测试发现此问题的原因。