This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:外部同步

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20, TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818479/tps543b20-external-sync

器件型号:TPS543B20
主题中讨论的其他器件: TPS543C20

我有一个独立的 TPS543B20、其配置与评估板类似;

MODE 电阻器:开路

右:28.7K

SS:34.8K

VSEL:51.1K

ILIM:24.9K

斜坡:187K

当我启用此稳压 器时、当我在 SYNC 上没有信号时、我不会获得任何输出(它被非活动时钟驱动器保持在低电平)。

当我在 SYNC 上施加外部700KHz 时、我确实会获得预期的0.9V 输出。

为什么这不是使用 RT 设置的内部频率来实现的?

8.4.9同步和可堆叠配置
TPS543C20器件可与外部时钟同步、外部时钟必须等于或高于内部时钟
频率设置。 对于独立器件、应将外部时钟应用于 SYNC 引脚。 突然
同步时钟频率的变化会导致相关的控制环路响应、从而导致过冲
或对输出电压进行下冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    让我检查一下。  我希望明天能回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    检查 MODE 引脚上的电阻器值。  MODE 引脚可以将器件设置为 SYNC_IN 主模式、只有在获得外部时钟后才能切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将模式电阻器断开。

    根据表5、这是独立模式-设置 API 关闭、BB 关闭、以及"同步引脚以接收时钟"/"RT 引脚以设置频率"

    使 SYNC 引脚接地而不是悬空是否会导致其忽略"RT 引脚以设置频率"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    运行期间 RT 电阻器上是否有电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RT 引脚上大约为770mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SYNC 实际上在没有时钟时被驱动为高电平至3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我们已确认、如果 SYNC 引脚为高电平、TPS543B20将不会启动。  它必须是 HI Z