This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56121:TPS56121反馈环路补偿值和波特图

Guru**** 2504645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817894/tps56121-tps56121-feedback-loop-compensations-values-and-bode-plots

器件型号:TPS56121

大家好、

我对用于反馈环路设计的补偿工具(www.ti.com/.../sluc263)有疑问。 我已经根据50kHz FCO 和56度相位裕度重新设计了我的电路。 我的总系统波特图和误差放大器波特图如下所示。 我只想检查一下、以确保这些图和值都正常。

我还重新设计了 PCB 布局、该布局与数据表中的给定布局非常相似。 但是、我移除了背面的所有元件、并将其置于主电路中。

谢谢、

Babak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Babak、

    据我所知、补偿工具将提供良好的结果。  它使用" k 因子"方法、我个人经常使用这种方法。  组件放置方式通常看起来不错。  我在办公室里只有您的示意图、我是外出度假的。  我可以在星期一更仔细地检查它。  我可能会建议进行一些细微的更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 等待您的反馈、享受您的假期。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    您是否有机会查看此设计? 在补偿工具中、我还将 Iout 更改为15安培、而不是12A。

    谢谢、

    Babak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Babak、

    如果您使用的是2层 PCB、则可能需要在输入和输出电容器之间增加一些额外的距离、以实现更宽的接地路径。  对于15A、我强烈建议采用4层设计。  即使是4层、我也会稍微移动电容器以允许过孔。  此外、我会将 R2.2和 C2.2移至 IC 和电感器之间更靠近 IC 的位置。  在不使 SW 节点过薄的情况下最大限度地减少 SW 节点铜、这一点很重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John。 将对其进行测试并保持发布。 谢谢