This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:使用电池时的建议最小工作电压

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818121/bq25601-recommended-minimum-operating-voltage-with-battery

器件型号:BQ25601

尊敬的先生:

电池的建议最低工作电压是多少?
(数据表的"7.3建议运行条件"中未对此进行说明)

此致、
Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiaki、

    如果适配器已连接、则没有最低运行 VBAT。 即使电池深度放电至0V、BQ25601也可以为电池充电

    但是、请注意、如果未连接适配器、则 VBAT 必须高于2.5V、以便使 I2C 通信处于活动状态、如下表所示。 此外、如果 VBAT 低于耗尽阈值、BATFET 将关断并断开电池与系统的连接。 因此、系统将断电、因为未连接适配器、电池无法为系统供电。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢你的答复。

    ・存储器(设置值)保持在比 VBAT_DPL_FALL (2.2至2.6V)低1.9V 的水平上。 有问题吗?
    ・此 IC 是否具有存储器保持电压的规格?

    此致、
    Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiaki、

    您能否解释一下"存储器保持电压"是什么意思?

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢您的回复、

    它是指保存寄存器设置值的电压(REG00至 REG07)。

    此致、
    Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiaki、

    我的理解是、您询问的是未连接适配器且 VBAT = 1.9V 时的行为。这是正确的吗?

    如果是、则不会进行 I2C 通信。 不会保存寄存器设置。 一旦 VBUS 升至 VBUS_UVLOZ 以上或 VBAT 升至 VBAT_UVLOZ 以上、I2C 通信将被激活、并且寄存器将被复位为其默认值、如第8.3.1节所述:

    此致、

    Angelo