This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62825:PG 引脚连接

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819622/tps62825-pg-pin-connection

器件型号:TPS62825

尊敬的*:

 PCB 上有4个 TPS62825DMQ、用于提供四种不同的电压3V3、1V8、1V2、1V1。

VIN 为5V。

我们能否将所有 PG 引脚连接在一起并将其上拉至 Vin 5V、然后连接到将驱动电源正常 LED 的 MOS-FET?

如果全部四个 PG 连接在一起、则上拉电阻器的尺寸应该是多少?

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看第5页的 D/S (电气特性) VPG、ol 和 IPG、lkg。 根据这些参数、您可以评估处于高阻抗和低阻抗状态的 PG Mos 的等效电阻器(D/S 提供电压和电流)。 您可以使用上拉电阻器将器件连接到5V 电源轨;100k 应该可以。 为了确保您可以尝试使用4个器件的不同方案(高/低阻抗)并联 PG 等效 MOS 电阻(VPG、ol 和 IPG、lkg)、并评估 NMOS 栅极(连接到 LED)的电压。