This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:如果使用 BQ769x0评估软件、BQ76940是否需要 BQ78350?

Guru**** 2384150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350, BQ76940
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819460/bq76940evm-is-bq78350-is-necessary-for-bq76940-incase-using-bq769x0-evaluation-software

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ78350BQ76940

我知道在 BQ76940中有两种编程方式。 一个是 BQ769x0评估软件、另一个是 BQStudio。 这两种软件都需要 BQ78350 IC、还是只有 BQ Studio 需要? 如果 BQ769X0软件也需要 BQ78350 IC、那么是否可以将数据存储在 BQ76940中以进行进一步监控?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavani、

    BQ769x0评估软件仅与具有 I2C 的 BQ76940通信。  在这种情况下不使用 BQ78350。  BQ769x0评估软件可模拟 BQ76940的控制、该控制将在 BQ76940开发完成后由 MCU 完成。  BQStudio 无法与 BQ76940通信。

    如果使用 BQStudio、则会与 BQ78350进行通信。  BQ78350需要一个由 I2C 连接的 BQ769x0来获得系统测量结果。  BQ78350预计是 I2C 总线上唯一的事情、也是唯一与 BQ76940通信的事情。  有很多时间轴处于空闲状态、因此可以使用 BQ769x0评估软件读取或更改寄存器、但可能会发生总线冲突、如果 BQ78350发现寄存器发生更改、则会将它们改回所需的设置。  如果发现太多更改、则会设置错误、请参阅您所使用的版本的技术参考。

    BQ76940基于寄存器、一旦设置、它将继续使用该设置运行、但寄存器是易失的。  当关断和重新启动设置丢失时、必须存在外部 MCU 或监测计以恢复设置并确定是否应再次打开 FET。