This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:相对于配置寄存器写入来启用和禁用的电池平衡功能时序

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819400/bq76920-timing-of-cell-balance-function-relative-to-configuration-register-write-to-enable-and-disable

器件型号:BQ76920

大家好、我们在使用电池平衡功能时、启用和禁用功能的时序很重要。

尽管数据表似乎没有明确提及、但观察到的时序如下:

*启用电池平衡:BQ 250ms 间隔完成(警报由 BQ 置位)、立即发出请求以通过 I2C 寄存器写入启用电池平衡(~ms 延迟)。 在 O 示波器上、观察到启用将在一个250ms 间隔内发生。

*禁用电池平衡:BQ 250ms 间隔完成、立即发出请求、通过 I2C 写入禁用电池平衡。 禁用观察到的值以使其在当前250ms 间隔内发生。

这种已知行为是否具有不一致的启用/禁用行为? 如果知道这种情况、有什么指导可以确保始终如此? 基本上、如果在250ms 的服务间隔内意外关闭启用/禁用、则可能会影响系统的行为。 当然、我们也可能会误解行为、因此对预期行为的指导很有帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ST:

    bq769x0 http://www.ti.com/lit/pdf/slua775的电池监控器中的嵌入式调度 程序应用手册可能会有所帮助。  此部件在250ms 时间轴上运行、并且将始终为一个间隔或下一个间隔。  必须更改测量时间线以实现平衡。  发出均衡命令后、新的时间线将从下一个250ms 边界开始。   在平衡之后、在该250ms 间隔内、将提交计时。  如果关闭平衡、电流可能会停止、但计时必须完成250ms 间隔。