This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:ACDRV 引脚没有正常输出

Guru**** 2813615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818050/bq24725a-acdrv-pin-has-no-normal-output

器件型号:BQ24725A

 芯片引脚状态: VCC 引脚为15V、ACDET 引脚为2.7V、RENG 引脚为6V、ACOK 输出为高电平、I2C 总线可正常工作、已安装或未安装3节锂电池。

问题:ACDRV 引脚没有正常输出、电压大约为0.4V。

满足手册中 ACDRV 正常输出的三个条件。 VCC 电压比 UVLO 高15V。 ACDET 为2.7V、大于2.4V、小于3.15V、电池电压为0V 或12V、比 VCC 小275mV。


 2.在(PAG 28 μ)上 C17的功能是什么?如果我移除 C17、芯片可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)您能否制作一张包含以下电压测量值的表格? VBUS、VSYS、VBAT、VCC、REGN、 ACDRV、CMSRC、ACOK 和 ACDET。 请在未连接电池的情况下进行一次测量、然后在连接电池的情况下再次进行测量。

    2) 2) C17会减慢 ACFET 的导通速度、如下所示。 该器件应该仍然能够在没有 C17的情况下工作、但更快的导通可能会导致更多的浪涌电流。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    芯片没有 VSYS 引脚、所以没有测试。 其他测试数据如下:

    下图 显示了上电后的 ACDRV 波形。  ACFET 将被锁存并检测到七次故障。

    此致、

    Rengui Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rengui:

    您的适配器的电压和电流容量是多少?您是否连接了系统负载? 我不明白为什么您的 VCC 高于 VBUS 和 VBAT。 VCC 应该是一个二极管、也应该在两者之间。 请将您的原理图发送给我。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢你的答复。

    该适配器是一款隔离式 DCDC 电源、输出电压为15V、最大电流为10A。

    2. 当前正在调试中,负载为0A,下图中的 U10已被删除。

    图中 D7的1引脚悬空、D2的 G 和 D 极也与2.2nF 电容器并联。

    4、 我说 VBUS 是 I2C 总线的电源。 昨天我不明白你的意思。

    此致、

    Rengui Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢你的答复。

    我们的问题已经解决。 由于布局设计错误、芯片工作异常。 抱歉,抱歉。

    此致、

    Rengui Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rengui:

    感谢您的更新! 我很高兴问题得到解决。

    此致、

    Angelo