This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003AI:ULN2003AI 和 ULN2003A 之间的差异

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A, ULN2003AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819527/uln2003ai-differences-between-uln2003ai-and-uln2003a

器件型号:ULN2003AI
主题中讨论的其他器件:ULN2003A

大家好、团队、

由于环境温度高于 ABS、我的客户将器件从 ULN2003A 更改为 ULN2003AI。 客户希望知道他应该重点关注哪些评估项目。 我确认了数据表、其中最不同的是 VOH 和温度相关规格。 客户希望缩短评估时间,因为。 将器件从更改为 AI 时、评估项目最重要的是什么?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、  

    感谢您与 E2E 联系!

    正确、ULN2003AI 经过修改、支持更高的温度范围和轻微的 VOH 差异。 这些将是 ULN2003A 和 ULN2003AI 之间比较的最重要的评估项目。

    谢谢、

    黄亚瑟