This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1431-SP:ESD 额定值

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1431-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818371/tl1431-sp-esd-rating

器件型号:TL1431-SP

大家好、我有一位客户需要 TL1431-SP 的 ESD 等级。

提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mark

    ESD 额定值为2000V HBM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答

    我们是否还具有该器件的 CDM 值?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有陶瓷封装的 CDM 数据。

    军用规格不需要 CDM、因此我们的大多数旧航天器件不会采用 CDM 规格。