This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有低相位裕度的 TPS562209解决方案?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819255/solution-for-tps562209-with-low-phase-margin

器件型号:TPS562209

客户测试 了 TPS562209的波特图、并且相位裕度太低。

[条件]  (注入电阻= 50欧姆、注入电压= 400mV)

-Vin=12V  Vout=5V

初始原理图如下所示、移除 R60后、R61更改为10K 欧姆、R63更改为56K 欧姆、接近 数据表表表表2中提供的建议值。

波特图结果如下所示。 使用相同的 BOM 获得了2种不同的结果、并且只是在不同的时间进行了测量。 相位裕度大约为10度、这不能满足它们的要求。 我还检查了 EVM 指南、发现 建议使用前馈电容器(C9)来获得更高的输出电压。 那么、这是主要原因吗? 您是否使用该输出电压测试了该图结果? 对此问题有任何建议吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    可以选择添加 CFF。 如果 C70为47uF (原理图中为47F)、则原理图看起来正常。 您如何读取10度相补角?

    此致、

    张文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    很抱歉造成混淆。 主要问题是增益裕度。 让我关闭此帖子并通过电子邮件进行讨论。