This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:关于引脚处理方法

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2372, PMP20859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818923/tps2373-about-the-pin-processing-method

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: TPS2372PMP20859

你(们)好

我的客户有疑问。


1.如果不使用 VCIN/VCOUT、需要进行哪些引脚处理?
我不知道数据表中描述的"低电压偏置"是指什么。

2.数据表[表5]中列出的"CBULK 阻塞二极管"
它显示了什么? 它是与 CBULK 并联的 TVS 吗?

注意事项

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T Kishi:

    1.如果不需要高级启动功能、我建议使用不具有高级启动功能的 TPS2372。 或者、如果需要 TPS2373、您只需在 VCOUT 上使用一个1uF 的电容即可。 然后、对于 VCIN、您可以让电阻齐纳钳位高于 VCIN 阈值并从 VDD 电源轨驱动它。 确保 VCOUT 没有任何负载。

    2、很多设计不会有阻塞二极管、但例如 RTN (阴极)上有一个二极管、大容量电容(阳极)的接地端。 PMP20859中显示了一个示例;同样、该二极管是针对非常具体的应用而放置的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尔文

    感谢你的答复。

    当不使用 VCIN 端子时、需要施加9.0v (MAX)<VCIN <15 V. 的电压
    此外、VCOUT 仅在 VCOUT 和 RTN 之间连接一个1uF 电容器。
    这种理解是否正确?

    注意事项

    T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T Kishi:

    是 VCIN 必须高于 VCIN 阈值、PD 才能正常工作。 许多设计将使用 VDD 转电阻器到齐纳转 RTN 来调节 VCIN 上的电压。

    是的、仅连接1uF 至 RTN 的 VCOUT。 任何其他东西都不应连接到 VCOUT、这样 VCIN 上的齐纳解决方案就不会被加载。

    否则、TPS2372将删除高级启动(VCIN/VCOUT)、并可在不使用上述建议的情况下使用。