This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:TPS53622

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819443/tps53622-tps53622

器件型号:TPS53622

您能否提供数据表中未提及的 TPS53622加电和断电时序的时序详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    TPS53622没有特殊的时序要求。

    请检查数据表第7节中的建议顺序。

    建议的上电顺序为:

    1.3.3V

    2.5V

    3. PS_EN

    4. 12伏

    5、VR_EN

    建议的断电顺序为:

    VR_EN

    2. 12 V

    3. PS_EN

    4.5V

    5. 3.3V

    谢谢

    Chasel