This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:VIN 与 Vout 间隙问题

Guru**** 2519450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819533/tps61099-vin-to-vout-gap-question

器件型号:TPS61099

您好、先生、

请允许我发表意见

我们的应用是一次性锂电池2V~3.6V 输入 电压。 目标 Vout 为3.3V

Vin < Vout+0.5V 进入降压模式。

但是,当输入电压接近输出电压或低于输出电压时 ,例如输入电压3.3V 和3.2V 时,tps61099是否仍能保持3.3V 输出电压?

无法创建此设计。  请帮助检查此条件是否可行。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry:

    tps61099具有降压模式、除正常升压模式外、还具有直通模式。 对于降压模式、Vout 可调节至目标值附近。 在输入 电压为3.3V 和3.2V 的示例中、如果 没有过载、输出电压仍可能为3.3V。

    您可以查看数据表中的图20以了解详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    明白了,非常感谢你的帮助!