This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:有关更小输入电压以实现类似性能的问题

Guru**** 2586055 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817795/tlv61046a-question-about-smaller-vin-voltage-for-similar-performance

器件型号:TLV61046A
主题中讨论的其他器件:TPS61096TLV61046LM2623

大家好、

    我的客户希望使用升压器件获得12V 电源、他们发现 TLV61046/TPS61096器件可以满足其性能要求。 但它们所需的最小输入电压为1.2~1.5V。 您能否帮助检查是否有推荐的器件或路线图? 非常感谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengquan:

    我们的 LM2623可以满足这一要求。 或者、您可以推荐具有两个升压或升压以及一个电荷泵的解决方案~

    此外、我是否可以知道从如此低的电压升压12V 需要哪种应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengquan:

    假设您已解决了问题、我关闭了该主题。 如果没有、只需在下面回复即可。