This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:规范中的最小开关峰值电流限值为0.8A 后端所需的最大负载可能为800mA、两者之间有何差异?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61099, TPS61022, TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816172/tps61099-the-minimum-switch-peak-current-limit-in-the-specification-is-0-8a-the-maximum-load-required-for-the-backend-may-be-at-800ma-can-you-use-it-what-is-the-difference-between-the-two

器件型号:TPS61099
主题中讨论的其他器件: TPS61022TPS61021A

该规格中的最小开关峰值电流限值为0.8A
后端所需的最大负载可能为800mA
您能否使用它、两者之间的区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    电流限制规格与电感的峰值电流有关、与 Iout 不同。 AS:IPEAK = IIN+M ΔI Ω;IIN=Vout*IO/Vin/Efficiency。  

    您的应用的输入/输出电压和负载电流是多少? 如果您需要进一步的帮助、请告诉我~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压范围约为2.0-3.1V、输出为3.3V、后端负载高达800mA。
    我希望轻负载时效率会更高(50uA);
    可以使用它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高用户:

    TPS61099很难在2.0V 电压下提供3.3V/800mA 电流。  

    我将为您推荐 TPS61021、TPS61022。 并且效率对于轻负载下的 PFM 而言很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压范围约为2.0-3.1V、输出为3.3V、后端负载高达800mA。
    轻负载(50uA)也具有合适的效率;
    静态电流应在3uA 范围内尽可能小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高用户:

    我想您可能需要平衡静态电流和负载能力。

    TPS61099的 IQ 典型值低至1uA。 但电流能力不足以用于2V 至3.3V 范围内的800mA 负载。

    TPS61021A 具有此类电流能力、IQ 典型值为17uA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高用户:

    假设您已解决了问题、我关闭了该主题。 如果没有、只需在下面回复即可。