This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:CVAUX 电压规格

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816839/tps63070-cvaux-voltage-spec

器件型号:TPS63070

大家好、团队、

是否可以将16V 最大电容器用于 CVAUX?

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi:

    您是否可以将详细规格作为 VIN、Vout 范围分享给我们?  如果 VIN、Vout 较大、VAUX 可能会高至7V。  

    如果有效值足够、16V 电容器就可以工作。 建议使用25V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minqiu、

    感谢您的回复!!

    VIN=3.6V-12V、VOUT=5V 或3.7V

    此致、
    Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi:

    因此 VAUX 将高至7V。 请注意电容的直流偏置。 您可以在电容 制造商处进行检查。  如果有足够的有效值、则可以使用16V 电容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi:

    假设您已解决了问题、我关闭了该主题。 如果没有、只需在下面回复即可。