This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用哪种 TI 电量监测计?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819316/which-ti-fuel-gauge-to-use

主题中讨论的其他器件:BQ27Z561

您如何操作、  

我正在设计一个使用锂离子电池的电路。 由于我不熟悉电池电量监测计、我希望您帮助您选择合适的电量监测计。

该电池为不可更换的1s 锂离子电池、最大电压为4.35V。  连接到电池的系统的功耗极低、 为3uA、标称值为1.3mA、最大值(仅一两个瞬间)为2.5A。

我所寻找的 IC 必须能够为电池充电、并且在可能的情况下、在用户为电路供电时唤醒。 IC 还必须能够向微控制器提供有关电池电压或电池容量百分比的信息。 IC 需要具有低功耗、因为这是一个低功耗电路。 它还希望成本较低。

如果我忘记指定任何重要要求或电路信息、请随时提出。

真诚地感谢您、

Žan μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zan

    我假设您的应用程序是一种设备。 bq27z561具有您所需的低功耗。 请注意、这只是一个监测计、而不是充电器。 您将需要选择一个单独的充电器为您的设备充电。

    您的主机将能够通过 i2c 与器件通信。 您将能够使用该器件实现高性能。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    您会推荐哪种充电器?

    此致、

    Žan μ A