请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28951-Q1 各位专家:
我们按照以下公式计算 RCS、它变为15欧姆。
我的问题是、使用该电阻值时、电流不受目标的限制。 我们是否错过了任何内容?
此致、
Uchikoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
我们按照以下公式计算 RCS、它变为15欧姆。
我的问题是、使用该电阻值时、电流不受目标的限制。 我们是否错过了任何内容?
此致、
Uchikoshi
你好,Uchikosi-San
UCC28951-Q1的逐周期峰值电流限制为2V (这是方框图中所示的逐周期比较器的功能)。
此2V 限值由 RCS 公式中的 VP 参数计算得出。 比较器查看 CS 引脚上的信号和斜率补偿斜坡(假设为300mV)、因此在确定 RCS 器件的值时、我们从2V 限值中减去300mV。
如果您需要进一步的信息或澄清、请告诉我。
此致
Colin