This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:无需充电即可进行 IT 学习

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817870/bq34z100evm-it-learning-with-no-charging-cycle

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

您好!

我有一个无法现场为锂电池充电的系统。  它们必须与使用它们的系统分开充电。

即、当我执行初始学习周期以优化 IT 参数时、为了创建黄金映像、我无法在充电阶段连接电池组。  我只能使用充满电的电池来切换完全放电和放松的电池(我可以在切换期间保持供电)。  当我这么做时、系统永远不会从记忆状态4中移动。  FC 标志保持为0。  系统似乎根本无法识别电池已从放电状态变为充电状态。  实际上、当我放电电池后再放松时、系统保持在记忆状态4。  电池已通过化合物 ID、并将正确的 ID 和电池参数加载到系统中。

观察到的状态为:

电池放电、完全放松:RUP_DIS 0 VOK 0 OCVTAK 1

切换至充满电的电池:  RUP_DIS 0 VOK 0 OCVTAK 1 (即不变)

放电循环:              RUP_DIS 0 VOK 1 OCVTAK 1

电池放电、完全放松: RUP_DIS 0 VOK 0 OCVTAK 1

从各种指南中可以看到、这是优化系统的一个组成部分(实际上、如果不执行第一个学习周期、系统将无法使用)。

因此、我的问题是、是否可以在不现场执行充电周期的情况下优化系统?  我可以想象、这与一个基本电池完全没有充电周期的情况下如何优化系统是相似的、实际上、这是我必须完成的另一项任务。  该文档似乎未提供有关如何使用 BQ34Z100 - G1器件执行此操作的任何指导。

非常感谢您的帮助。

Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    我认为这是可能的。 为此、您需要做一件事、如果您的电池是全新的、则将 Qmax 设置为您的电池设计容量。 然后将更新状态设置为0x05。 我在这里建议您使用一个更新状态为0x05的充满电和放松的电池、然后检查 VOK 是否被清除并且 OCVTAKEN 是否被设置。

    然后您可以将其导去清空并放松。 在 DSG 期间 、您将首先在电网点看到 Ra 更新、在周期结束时、Qmax 也将更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    我是按照您的建议执行的、Ra 在放电期间确实更新了、在放电期间 RUP_DIS 设置为0、VOK 设置为1、这符合预期。

    但是、一旦电池组达到电池端接电压(3000mV)并且负载断开、即使在几个小时的弛豫时间(> 12小时)后、更新状态也不会更改为6、并且 Qmax 也不会更新。  VOK 已按预期清除、因此我不知道为什么 Qmax 未更新。

    我已经连接了放电后放松期间看到的寄存器屏幕。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是您的配置导致了问题。 我看到您在电池组配置中设置了镍氢电池和镍氢电池。 这在标志中可见。 您的系统是锂离子电池系统。 因此、请重置它们并运行该周期。 NI 电池使用非常不同的方法进行 CHG 端接和电量监测。 将您的设置为锂离子设置后、您应在正确的时间进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    BQ34Z100技术参考说明如下:

    "NiDT:Δt μ ΔT 算法执行一次侧充电终止。 请参阅充电和
    充电终止指示。 只有当 NiXX Chem ID 时、该位才会触发
    使用的。

    NiDV:使用–ΔV 算法执行一次侧充电终止。 请参阅充电和
    充电终止指示。 只有当 NiXX Chem ID 时、该位才会触发
    的应用。"

    我没有使用 NiXX Chem ID、因此这两个位不应对学习过程产生任何影响。

    此外、我不使用周期的充电部分、仅使用放电部分、因为我的电池组未就地充电。  这些位仅适用于充电终止。

    但是、我确实根据您的最后说明再次运行放电周期(首先将学习状态设置为5)、并且通过确保在休息期间负载最小化、该周期已正确完成。  之前、我有一个低功耗 LED 亮起、指示放电负载已断开(消耗约3mA)、但这似乎足以防止 Qmax 更新(Δ V /Δ t > 1uV/s)。  断开 LED 指示灯可进行 Qmax 更新。  我还在低于端接电压200mV 而不是端接电压(设置为3000mV)时断开了负载、这可能有所帮助。

    我怀疑这种电压变化灵敏度可能会导致其他客户的学习周期故障、因此需要强调的是、在放电后的弛豫期间、负载绝对最小化、此时电池电压很容易随时间变化、即使负载很小也是如此。

    Julian