This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5916:LED 驱动器-低噪声规格?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5940, TLC5916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819333/tlc5916-led-driver---low-noise-specs

器件型号:TLC5916
主题中讨论的其他器件:TLC5940

Facebook 具有 一系列 LED、正在寻找驱动器、具体规格如下。  最重要的特性是电流输出中的低噪声。

 

LED 驱动器规格

 

    • 恒定电流、一个 LED 随时亮起

    • 以10s 为单位的 kHz 调制速率

    • 通道和器件之间具有高精度和一致性(系统中有16个以上的 LED、因此从一个 IC 驱动可能不切实际)

    • 所有器件均同步并由主控制器驱动。

    • 良好的线路和负载调节以及最小的温度变化

    • 非常稳定的低噪声电流

    • 低压降电压很有用

    • 电流范围为1-100mA

    • 需要6-8位全局调整

    • 根据 LED 电流调节可选非常有用

TI 器件(TLC5916、TLC5940)看起来非常接近、但数据表中似乎没有任何噪声数据。 您是否知道是否有任何数据、或者是否有其他可能适用的器件系列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ken、

    让我们通过电子邮件来讨论这一点。