This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:原理图审阅支持

Guru**** 2533780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756, TPS23754EVM-383

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818151/tps23756-schematic-review-support

器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他器件: TPS23754EVM-383

尊敬的 TI 专家:

随附的是我客户的 TPS23756设计的第一版、您能帮您审阅并提供一些建议吗?

此外、客户还有其他问题、您能提供建议吗? 非常感谢。

1)客户使用100m phy、POE 提供的电源来自 RJ45的1、2、3、6引脚或4、5、7、8引脚?

2)客户参考 TPS23754EVM-383的指南(随附 slvu304),有一些关键组件,如 T1、J3、D9、D10,这些器件 是 slvu304必需的,还是客户可以从其他品牌更改这些器件?  

e2e.ti.com/.../2772.slvu304c.pdf

e2e.ti.com/.../PX30-POE-0708.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    目前正在研究这一问题,并将在有问题时提供答案。 星期三结束前的回顾是否正常? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的达尔文:

    非常感谢您的支持、如果您能通过网上阅读、我将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    1) 1)我建议查看下面的白皮书、其中对此进行了详细介绍。 但是、对于2类应用、它将是2线对电源、因此12/36或45/78都将通电。

    https://ethernetalliance.org/wp-content/uploads/2018/04/WP_EA_Overview8023bt_FINAL.pdf

    2) 2)建议使用与 EVM 相同的所有组件(或类似规格组件)、因为这是经过验证的设计。 如果元件规格和值发生变化、则可能无法保证运行。

    请参阅以下有关原理图的评论:

    • C389不应为0.1uF。 该标准具有最大输入电容规格、并且 C2053符合要求。 C389应为1nF。
    • D213是一款40V 肖特基二极管。 这需要是一个用于保护的 TVS。 请至少使用 SMAJ58A
    • 我看到 T2P 未被使用。 我建议查看以下常见问题解答、其中讨论了为何应使用 T2P。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/723192/2668066?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=t2p%20darwin%20faq#2668066

    • IC 的引脚17不应悬空。 我建议至少在 RTN 上放置一个零欧姆电阻器
    • 由于您不使用外部适配器、D215 C2054可能很短
    • U2003未正确连接、需要连接到 CTL 而不是 VB
    • PQ53需要是 PMOS
    • 对于电源变压器、我过去从未使用过 PA3342、或者过去通常会看到双输出正向拓扑。 因此、我无法评论您是否正确连接了次级绕组。 但在查看变压器数据表后、在原理图上看起来不正确。 为什么不使用我们对 EVM 的建议?
    • 输出电感器对于12V 输出来说太小。 它需要至少像 EVM 中那样为22uH。 注意对于正向、能量存储在输出电感器中。 对于输出电感器的考虑因素与反激式(用于滤波)的考虑因素不同
    • D206电视和 D207被高估了。 这适用于功率不高的偏置绕组。 您可以在此处使用额定电流较低的二极管。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的达尔文:

    非常感谢您的详细建议