主题中讨论的其他器件: TPS23754EVM-383
尊敬的 TI 专家:
随附的是我客户的 TPS23756设计的第一版、您能帮您审阅并提供一些建议吗?
此外、客户还有其他问题、您能提供建议吗? 非常感谢。
1)客户使用100m phy、POE 提供的电源来自 RJ45的1、2、3、6引脚或4、5、7、8引脚?
2)客户参考 TPS23754EVM-383的指南(随附 slvu304),有一些关键组件,如 T1、J3、D9、D10,这些器件 是 slvu304必需的,还是客户可以从其他品牌更改这些器件?