This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62810-Q1:TPS62810-Q1共享电流

Guru**** 2766275 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62810-Q1, TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819139/tps62810-q1-current-sharing-by-tps62810-q1

器件型号:TPS62810-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS54620

你(们)好

我想我使用 TPS62810-Q1×2pcs 电流共享。
我可以通过电流共享使用此器件吗?
我可以参考以下链接吗?

TPS54620并行运行

此致、
横田洋三

TPS54620并行运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好横田横田高彦,

    我们不建议 您并联两个 TPS62810-Q1、性能会更差、我们也无法保证它能够在较长的工作时间内保持稳定。  对于 TPS54620、其补偿网络是外部的、因此我们可以将其连接在一起以保持 Vcomp 相同、但 对于 TPS62810-Q1、补偿网络是内部的、对于两个器件、我们无法保持 Vcomp 相同。  因此 、我们不建议您并联 TPS62810-Q1。

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。
    _________________________________________
    TPS62810-Q1 –具有1%精度和同步引脚的全新汽车类6V 输入电压、2.25MHz 降压系列。 1-2-3-4A 选项。
    最小的2x3QFN 封装、具有可湿性侧面、可进行光学 PCB 检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin San

    感谢您提供信息。
    我搜索器件以满足以下条件。
    是否有合适的器件?

     输入电压:5V
     输出电压:0.9V
     输出电流:8A
     fsw:低于500kHz 或超过2MHz
     应用:汽车

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin San

    我可以通过电流共享来使用 TPS57114-Q1吗?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生、您好!

    TPS57114-Q1具有 TPS54620等外部补偿网络、因此并联 TPS57114-Q1 优于 TPS62810-Q1、但我无法 保证 其性能 能够满足您的要求、因为我们尚未对此设计进行评估。  

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。
    _________________________________________
    TPS62810-Q1 –具有1%精度和同步引脚的全新汽车类6V 输入电压、2.25MHz 降压系列。 1-2-3-4A 选项。
    最小的2x3QFN 封装、具有可湿性侧面、可进行光学 PCB 检查。