This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:TPS53667 VIN UVLO 设置

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819374/tps53667-tps53667-vin-uvlo-setting

器件型号:TPS53667

TPS53667 VIN UVLO 设置,当我要设置5V VIN UVLO 时,如何设置 MFR_SPEC_16[1:0]的寄存器地址,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用于 VIN_UVLO 设置的 MFR_SPEC_16电阻器2位。 因此、只有4个可用选项:4.5V、7.25V、7.9V、10.3V (典型值)。

    您可以使用4.5V 选项(MFR_SPEC_16=00)。 但是、如果 UVLO 恰好需要 5V 电压、则可以使用外部电阻分压器。

    谢谢。

    此致、

    Rama。