This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117-Q1:关于 LM25117-Q1的 Cout

Guru**** 2519830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818992/lm25117-q1-about-cout-of-lm25117-q1

器件型号:LM25117-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5117

大家好、团队、

当客户使用 Webench 仿真时、Cout 的结果 为150uF、这是最大值为的混合电解电容器
12MΩ Ω ESR 和2 x 47uF 陶瓷电容。 然而、混合电解电容器很昂贵、那么他有一些问题。

1、能否用150uF 混合电解电容代替陶瓷电容、如47uF x 3pcs?  
2.如果是、我们应该移除并联放置的陶瓷电容器(47uF x 2)、还是使用 5 x 47uF 陶瓷电容器?
3.如果我们可以 使用 3个或5个陶瓷电容器、替换是否会导致相位/增益裕度?

非常感谢您的评论。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太马崎-圣、

    是的、可以用陶瓷代替。 通常情况下、3-5个47uF 电容就足够了。 您可以使用 LM5117快速入门计算器推算补偿组件值- http://www.ti.com/tool/LM5117QUICK-CALC

    只需使用陶瓷的降额电容值(您可以从电容供应商处获得电容与电压间的关系图)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIM-SAN、

    感谢你的答复。 我明白了。

    此致、
    Akihisa Tamazaki