This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818104/bq34110-bq34110-reverse-battery-protection
BQ34110是否具有反向 电池保护。 ?
尊敬的 Dilip:
不、不是。
BATT、
我能否将二极管与 IC GND 串联 (阳极至 IC GND 引脚和阴极至系统 GND)、以保护 IC 免受转速电压的影响。 如果是。 IC GND 电平 由二极管压降漂移是否会影响器件性能?
此致
Dilip
不、这不起作用。 bq34110取决于 PGND 和 GND 之间的精确读数、0.7V 的漂移会过高。
您的回复中不清楚您回答了哪些问题?
Q 1)能否使用与 IC GND ( 阳极至 IC GND 引脚和阴极至系统 GND)串联的二极管来保护 IC 免受修订电压的影响。
队列2) 如果是。 IC GND 电平 由二极管压降漂移是否会影响器件性能?
除了这个线程之外、使用 BQ34110实现反向电池保护的最佳方法是什么?
我看到添加一个由另一个专用微控制器控制的负载开关是一个选项、但想查看是否可以使用 Dilip 的二极管或理想二极管(20mV)正向压降方法?
感谢您的反馈、
Jason
您好 Jason、
您最好使用开关。 二极管上的压降过高、我们取决于 GND 和 PGND 之间的漂移是否很小。 因此、请勿使用二极管。
谢谢