This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:电压基准

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819084/tps54331-voltage-reference

器件型号:TPS54331

您好!

您能告诉我 TPS54331的电压基准吗? 数据表将其解释为0.7772V (最小值)、0.8V (典型值)和 0.828V (最大值)。 您是否具有电压基准的性能值? (不是保险价值)。 或者、如果温度范围较窄而不是-40 - 150°C、验证是否会很小? (例如0 ~ 80°C)

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果温度范围较窄、则 Vref 的范围会较窄。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在窄温度范围内获得了基准的最小和最大测试数据?

    此致、

    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    我已通过电子邮件将数据发送给您。

    肖恩