This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:如何使用 BQ25890为4.35V 电池充电?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25895M, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819124/bq25890-how-to-charge-the-4-35v-battery-with-bq25890

器件型号:BQ25890
主题中讨论的其他器件: BQ25895MBQ25606

您好!

BQ25890的默认电池充电电压为4.2V。

问题1: 如何为4.35V 电池充电? 只需将 REG06中的 VREG (充电电压限制)更改为4.35V? 够了吗?

问题2: 但是、由于 VREG 必须使用 I2C 写入、并且在我的系统中、CPU 在充电时可能会断电。 在这种情况下、充电电压将是默认的4.2V。 电池无法充满电。 如果4.35V 电池的充电电压为4.2V 而非4.35V、这会损坏电池吗? 还是会缩短电池寿命?

:3 μ A 在没有软件编程的情况下、是否有任何方法来生成4.35V 充电电压? 或者、TI 是否有任何其他默认充电电压为4.35V 的电源管理芯片?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    关于第1条,是的。

    关于2、在4.2V 而不是4.35V 的电压下停止充电会导致容量降低、从而缩短电池工作时间。  实际上、向较低 电压充电可延长 电池寿命。   

    关于3、TI 有一个3A 独立充电 BQ25606、其 VSET 引脚可 配置为 VBATREG= 4.35V。  或者、BQ25895M 默认为4.35V。  它与 BQ25890引脚对引脚兼容、但 OTG 升压输出(如果启用)位于 PMID 而非 BQ25890等 VBUS。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

         非常感谢您的帮助!

    弗兰克